请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 首先、让我来描述一下我要做的事情。 我有一个跳频发送器(不是我的设计)、可以在大约910MHZ、915MHz 和920MHZ 之间切换。 我的接收器会搜索其中一个频率、然后锁定频率序列。
我已经设置了两个额外的发送器、它们将在上面显示的三个频率中的两个频率上进行传输。 发送器被设置为在其频率上持续传输、目的是在所选通道上产生干扰、以测试接收器对具有干扰的通道的响应。
我的问题是、在通道上产生干扰似乎比预期的要困难。 也就是说、即使干扰发送器持续以相同的频率进行爆破、我的接收器也可以从"良好"发送器中挑选数据。
频谱分析仪屏幕快照随附、其中显示了干扰发送器本身、干扰发送器以及良好的数据发送器。
如何在通道上产生干扰、以使接收器无法(正确)接收到干扰。
Thanks.e2e.ti.com/.../CC1101_5F00_Transmitter_5F00_Interference.pdf