This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:在一个或多个通道上产生干扰以进行测试

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/784033/cc1101-generate-interference-on-one-or-more-channels-for-testing

器件型号:CC1101

首先、让我来描述一下我要做的事情。 我有一个跳频发送器(不是我的设计)、可以在大约910MHZ、915MHz 和920MHZ 之间切换。 我的接收器会搜索其中一个频率、然后锁定频率序列。

我已经设置了两个额外的发送器、它们将在上面显示的三个频率中的两个频率上进行传输。 发送器被设置为在其频率上持续传输、目的是在所选通道上产生干扰、以测试接收器对具有干扰的通道的响应。

我的问题是、在通道上产生干扰似乎比预期的要困难。 也就是说、即使干扰发送器持续以相同的频率进行爆破、我的接收器也可以从"良好"发送器中挑选数据。

频谱分析仪屏幕快照随附、其中显示了干扰发送器本身、干扰发送器以及良好的数据发送器。

如何在通道上产生干扰、以使接收器无法(正确)接收到干扰。

Thanks.e2e.ti.com/.../CC1101_5F00_Transmitter_5F00_Interference.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果频率完全相同、则 CC1101将具有大约10dB 的共通道抑制。 例如、如果干扰发送器的功率为-40dBm、则当信号强度大于-30dBm 时、仍可以解调所需的 Rx 信号。 因此、如果您仍在接收信号、则使 Rx 信号变弱或干扰信号变强。

    此致、
    Richard