请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1350 主题中讨论的其他器件:TIDEP0084、
工具/软件:Linux
大家好、
我正在尝试在我的收集器传感器应用中实现 OAD。
我已经编译了我的收集器应用程序、但没有看到 任何命令:在 PuTTy 上。
要键入任何命令、我是否需要任何其他配置?
如果我键入 putty 终端、则显示未找到命令。
有人能指导我、如何做到这一点。
谢谢、
Pratik