This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC1350:无法为收集器创建 OAD 设置

Guru**** 2512575 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0084, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/779840/linux-cc1350-unable-to-create-oad-setup-for-collector

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:TIDEP0084

工具/软件:Linux

大家好、

我正在尝试在我的收集器传感器应用中实现 OAD。

我已经编译了我的收集器应用程序、但没有看到  任何命令:在 PuTTy 上。

要键入任何命令、我是否需要任何其他配置?

如果我键入 putty 终端、则显示未找到命令。

有人能指导我、如何做到这一点。

谢谢、

Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratik、您好!

    您在刷写哪个收集器示例?
    您使用的是哪个 SDK 版本?
    您能向我介绍一下您在到达您现在所处的位置时采取的步骤吗?

    谢谢、
    AB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    对于我已下载的收集器:

    适用于 Linux 系统的低于1GHz 传感器到云工业物联网网关参考设计 : TIDEP0084

    我将此示例用于正常的15.4节点-集中器通信。

    对于 OAD:

    我已使用该十六进制文件擦除外部闪存。

    C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXl\ti154stack\hexfiles\oad\erase_extflash_cc1350lp.hex

    我已加载具有以下十六进制的协处理器:

    C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38\examples\rtos\CC1350_LAUNCHXL\ti154stack\hexfiles\coprocessor_cc13xx_lp.hex


    然后、我从收集器文件夹中的 Makefile 中删除了 Is_headless Cflag。
    我对其进行了编译并再次运行。
    但是、正如此处所示:
    http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10/docs/ti154stack/ti154stack-users-guide/ti154stack/native-oad.html#native-oad-example
    我没有新的终端来输入命令。
    即使我的应用程序也不会等待命令输入。
    您能否准确地指导我在基于 Linux 的收集器应用程序上启动 OAD 所需的操作、假设我拥有来自 GitHub 的 TIDEP0084的整套收集器应用程序


    谢谢、
    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为最好是遵循我们最新的文档、因为更新后的 SDK 上的某些步骤可能已经发生了变化。

    请参阅以下内容:

    dev.ti.com/.../