This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125DK:CC1125DK 评估模块

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125DK, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/782244/cc1125dk-cc1125dk-evaluation-modules

器件型号:CC1125DK
主题中讨论的其他器件: CC1125MSP-EXP430F5529CC1120

您好!

有哪些评估模块可与 CC1125开发套件配合使用?  从我可以看到的结果中、实际上只有 CC1125-868MHz CAT1模块可供购买。  我希望在902至928MHz 频段中使用该模块、因此需要合适的 EM 来与 CC1125DK 配合使用。  

有什么建议吗?

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请访问 www.ti.com/.../BOOSTXL-CC1125
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经拥有 CC1125DK、因此更喜欢使用这种解决方案。

    我对升压平台一无所知!!  这是否独立运行?  我可以将其与 Smart RF Studio 7配合使用吗?

    谢谢、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI store 中找不到可用于915 MHz 频段的任何内容。

    从我发送的链接:

    CC1125 BoosterPack 模块旨在与 MSP-EXP430F5529和 MSP-EXP430G2553 LauchPad 开发套件配合使用、也可通过使用 SmartRF Studio 应用软件作为独立模块使用。  该模块配备了集成的 PCB 迹线天线 、该天线在欧洲869~870MHz 和美国902~928MHz ISM 频段中工作。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、
    如果我不打算使用4FSK 或4GFSK 模式、能否使用 CC1120代替它(提供915MHz CC1120模块)? 更改为 CC1120还会失去哪些其他功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 CC1120和 CC1125之间的两个主要区别:
    -最小 RX BW (CC1125下降)
    - CC1125可运行32MHz 和40MHz xtal、CC1120只能运行32MHz xtal。 因此、CC1125能够降低相位噪声、并能够实现稍高的 RX BW。