请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125DK 主题中讨论的其他器件: CC1125、 MSP-EXP430F5529、 CC1120
您好!
有哪些评估模块可与 CC1125开发套件配合使用? 从我可以看到的结果中、实际上只有 CC1125-868MHz CAT1模块可供购买。 我希望在902至928MHz 频段中使用该模块、因此需要合适的 EM 来与 CC1125DK 配合使用。
有什么建议吗?
谢谢、
Ian