This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:50 Ω 平衡-非平衡变压器、与 SAW 滤波器匹配

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808389/cc1310-balun-for-50-ohm-match-to-saw-filter

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

您好!

我们将在采用 SAW 滤波器的设计中查看该平衡-非平衡变压器。

使用7x7封装+一个12MHz 宽锯滤波器。(Murata 提供的 SF2314E)

根据数据表、SAW 滤波器在顶部完全平坦(以50欧姆为单位)、但在平衡-非平衡变压器之后(3.6pF/7.5nH)、频带范围内的变化为3dB。

理论上、SAW 滤波器匹配随频带变化(但 SWR < 1.4)

因此、CC1310 +平衡-非平衡变压器  与 SAW 滤波器之间存在不匹配、我们知道 CC1310的输出对负载阻抗敏感。

平衡-非平衡变压器当前匹配的是什么。  (我不认为它是50欧姆、因为参考设计中平衡-非平衡变压器后的 LP 滤波器具有阻抗变换。)

TI 是否有平衡-非平衡变压器建议、在不包含 LP 滤波器的情况下直接匹配50欧姆电阻?

BR

Ø μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此相关帖子 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless/f/667/p/497233/2107109

    我还建议查看此应用手册。 其中包括 TI 如何使用 CC1310和 SAW 滤波器实现设计的原理图示例: http://www.ti.com/lit/an/swra542/swra542.pdf 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    您提到的帖子可能会误导您。

    TER 请参阅原理图、并删除 C13、L13、C14和 L14以获得50欧姆电阻。

    我不相信这种说法、因为拆下的低通滤波器具有天线的阻抗变换。

    (如果天线为50欧姆=则 C12上的天线不为50欧姆)  

    因此,我认为也应删除 C12。  

    ****

    采用 CC1190的参考设计也是众所周知的。

    我的问题是、它使用 CC1310的退避、使其以更线性的状态运行。

    如果我退让 CC1310为0x00C6供电、那么我在 SAW 滤波器带宽上获得平坦的频率响应。

    但它会将 CC1310的射频功率拖至14dBm (0xa73f)(我需要这么做)、然后频率响应会大幅下降。

    我确实知道、当使用14dBm 模式的 CC1310时、芯片对 负载更敏感、但我似乎放宽了4-5 dB

    TI 是否对 CC1310进行了负载拉取分析、以帮助我了解如何释放4-5 dB 的损耗。

    SAW 滤波器的 VSWR < 1.5、最大反射损耗为0.2dB。 其他因素是可以假设的、因为 CC1310看到的负载不是理想的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于本参考设计、平衡-非平衡变压器的输出接近50欧姆。

    您确定 SAW 滤波器为50欧姆吗? 在 SAW 滤波器和 CC190之间需要使用几个额外组件的原因是所用的 SAW 滤波器需要一些阻抗匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、

    我已经向 SAW 滤波器供应商索要了准确的 S 参数、希望今天能收到这些参数。

    这肯定是升压模式下的 CC1310与 SAW 滤波器之间的不匹配问题。

    在旁路模式下使用我的 PA 时、我看到 TX 中的流耗、CC1310的14dBm 随 SAW 滤波器通带上的8mA 变化而变化。

    奇怪的是、窄869.5MHz 滤波器工作正常、放入宽866MHz 滤波器会产生问题。

    此外、如果我从 CC1310中回退一些 dB、则 SAW 滤波器的响应完全平坦。 因此、CC1310与 SAW 的不匹配仅在 CC1310进入升压模式时发生。

    您可以帮助我的一点是:我在这个论坛上看到了来自 cc1310的两个负载拉电流数据。

    他们是 TI 官员吗?

    负载拉电流是直接在 CC1310上完成、还是在参考设计的输出上使用平衡-非平衡变压器和滤波器完成?

    BR

    Ørjan μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ørjan、

    没有 TI 官方提供的此论坛上的负载拉电流数据、但 数据表的第7.1节概述了最佳差分阻抗

    负载拉取直接在朝向天线路径的引脚上完成

    谢谢、

    Alexis