主题中讨论的其他器件: CC1190
您好!
我们将在采用 SAW 滤波器的设计中查看该平衡-非平衡变压器。
使用7x7封装+一个12MHz 宽锯滤波器。(Murata 提供的 SF2314E)
根据数据表、SAW 滤波器在顶部完全平坦(以50欧姆为单位)、但在平衡-非平衡变压器之后(3.6pF/7.5nH)、频带范围内的变化为3dB。
理论上、SAW 滤波器匹配随频带变化(但 SWR < 1.4)
因此、CC1310 +平衡-非平衡变压器 与 SAW 滤波器之间存在不匹配、我们知道 CC1310的输出对负载阻抗敏感。
平衡-非平衡变压器当前匹配的是什么。 (我不认为它是50欧姆、因为参考设计中平衡-非平衡变压器后的 LP 滤波器具有阻抗变换。)
TI 是否有平衡-非平衡变压器建议、在不包含 LP 滤波器的情况下直接匹配50欧姆电阻?
BR
Ø μ A