请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350
大家好、
我想通过无线电将两个 LaunchPad CC1350连接在一起
我在868MHz 频率下连接了一根外部天线、并将电容器 C69放置在正确的位置。 但是、它不起作用。 我注意到、Launchpad 中的电容器 C73和 C72缺失(这些电容器的值为3.6pF)。 问题是什么?
平衡-非平衡变压器。
我会非常感激 asnwer
非常感谢
此致
Francesco Pugliese