This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350:launchpad CC1350 EU 中的电容器缺失

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/779435/launchxl-cc1350-capacitors-miss-in-the-launchpad-cc1350-eu

器件型号:LAUNCHXL-CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1350

大家好、

我想通过无线电将两个 LaunchPad CC1350连接在一起

我在868MHz 频率下连接了一根外部天线、并将电容器 C69放置在正确的位置。 但是、它不起作用。 我注意到、Launchpad 中的电容器 C73和 C72缺失(这些电容器的值为3.6pF)。 问题是什么?

平衡-非平衡变压器。

我会非常感激 asnwer  

非常感谢  

此致  

Francesco Pugliese

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 LaunchPad 的最初版本中未使用 C72/C73。 您有哪个版本?

    "不工作"是指什么? 您执行哪种类型的测试? 请详细描述您的测试设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本为1.2版、而现在我向您介绍我的测试:
    -不带外部天线:
    我使用了 Smart RF Studio 7、无线电覆盖范围约为50米
    -带外部天线:
    我使用了 Smart RF Studio 7,无线电覆盖范围为:
    1) 1)距离为5米 s 的误差数据包减少40%
    2) 2)距离为1米时、接收到的数据包的功耗降低-65dB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来可能存在焊接问题(电容器未完全焊接)。 您是否已经放大并查看了焊接?

    您是否有能够测量输出功率的频谱分析仪?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新检查了焊接,一切正常。 更像适配器来连接这一个天线:

    media.digikey.com/.../MXFR01JA1000_Spec_Prelim.pdf

    您认为哪一个可能是问题? 是适配器吗?

    感谢大家
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从您的结果来看、您似乎在天线之前的某个位置(天线中的开启)损失能量。 如果没有传导测量(使用频谱分析仪)、则无法说明位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的快速回复。 但我是否需要使用 天线 nr9? 我正在使用图片中显示的天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我有疑问。 我在其他论坛中红色表示一个用户使用了天线 nr6、而另一个用户则建议 himo 放置天线 nr 9。
    我必须使用哪种天线? 我使用哪种天线? 我正在使用上一篇文章中所写图片中的天线。
    感谢您的回答
    谢谢
    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您是指天线 DK 2中的天线 nr 6和 nr 9?

    您可以使用任何具有50欧姆接口的天线、该接口专为您使用的频率而设计。

    您是否有自己的天线的数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是我的天线的数据表:
    www.promelec.ru/.../ant-868-cw-hw.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、它是正确的天线吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、这是一个好的868MHz 天线、应该已经提供了很好的结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 launchpad cc1350 EU Rev. 1.2、而 Capacitos C72 C73则没有。 我将 C15放入 C69中、但运输也很低。
    Smart RF Studio:
    5米40%的错误数据包。(RSI:-102dB)
    我还使用此适配器:
    www.digikey.it/.../it
    我检查了焊接。
    问题可能出在哪?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以访问频谱分析仪?