请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 主题中讨论的其他器件:CC1310
尊敬的 TI E2E:
1. FCC 第15部分 C 子部分的数字传输带宽应大于500kHz ,如果我在 Smart RF 软件中将偏差增加到200KHz,那么只有 FCC 测试通过,原因是这样
FCC 的摘录是" 使用数字调制技术的系统可以在902-928 MHz、2400-2483.5 MHz 和5725-5850 MHz 频段中运行。 最小6dB 带宽应至少为500kHz。"
2.当设备以14dBm 功率运行时,PSD 出现故障,而当设备以11dBm 功率运行时,我们将通过 PSD 故障。
(此处14dBm 和11dBm 远低于 FCC 限制,我指的是功率频谱密度 FCC 测试)
此致
Bhavani