This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:数字传输带宽 FCC 第15部分 C 子部分和 PSD 故障、CC1312R 上的功率为14dBm

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/811973/cc1312r-digital-transmission-bandwidth-fcc-part-15-subpart-c-and-psd-failure-with-14-dbm-power-on-cc1312r

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1310

尊敬的 TI E2E:  

1. FCC 第15部分 C 子部分的数字传输带宽应大于500kHz ,如果我在 Smart RF 软件中将偏差增加到200KHz,那么只有 FCC 测试通过,原因是这样  

FCC 的摘录是" 使用数字调制技术的系统可以在902-928 MHz、2400-2483.5 MHz 和5725-5850 MHz 频段中运行。 最小6dB 带宽应至少为500kHz。"

2.当设备以14dBm 功率运行时,PSD 出现故障,而当设备以11dBm 功率运行时,我们将通过 PSD 故障。

(此处14dBm 和11dBm 远低于 FCC 限制,我指的是功率频谱密度 FCC 测试)

此致  

Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为 SmartRF Studio 针对以500kbps 运行的 CC1312进行了优化设置。 请使用 SmartRF Studio for CC1312中 CC1310的射频设置。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有2个条件需要满足。

    1. 6dB 带宽应大于500kHz
    2. PSD 不得超过8dBm/3KHz。

    如果功率不在500kHz 频带中均匀分布、则不符合 PSD 规格。

    谢谢、

    PM