请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC13-90 主题中讨论的其他器件:CC1190、 CC1310
您好!
我对该 Launchpad 上的屏蔽有4个问题、因为我们将其用作产品的参考:
1. EMC 屏蔽只位于 CC1190上方是否有具体原因、因为它看起来可能同时覆盖1190和 B39921B3588U410锯滤波器。
2.为了通过合规性测试、最好有一个屏蔽层覆盖包括 CC1310在内的所有组件
3.屏蔽层是否应覆盖尽可能多的射频迹线本身,或者是否足以将其覆盖在芯片上,因为我假设这是大多数辐射源?
4.如果我们要使用相同的天线类型、使用 EMC 屏蔽会对连接的迹线天线的性能产生负面影响吗?