This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC13-90:关于 Launchpad 上 CC1190上方的 EMC 屏蔽层:

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/809853/launchxl-cc13-90-regarding-the-emc-shield-above-the-cc1190-on-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC13-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310

您好!

我对该 Launchpad 上的屏蔽有4个问题、因为我们将其用作产品的参考:

1. EMC 屏蔽只位于 CC1190上方是否有具体原因、因为它看起来可能同时覆盖1190和 B39921B3588U410锯滤波器。  

2.为了通过合规性测试、最好有一个屏蔽层覆盖包括 CC1310在内的所有组件

3.屏蔽层是否应覆盖尽可能多的射频迹线本身,或者是否足以将其覆盖在芯片上,因为我假设这是大多数辐射源?

4.如果我们要使用相同的天线类型、使用 EMC 屏蔽会对连接的迹线天线的性能产生负面影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Savinda、

    1.不是真的。  

    2.最重要的部分是 CC1190及其相关的射频匹配。 但是、覆盖更多不会受伤。

    仅涵盖与参考设计中相同的器件即可。

    4.不

    此致、
    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Fredrik 的回复!