请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 工具/软件:Code Composer Studio
CC1125内置 CORDIC 内核、可以实时获取信号振幅和相位的采样值、但用户手册对相关寄存器的描述太简单了、所以对使用这些寄存器有一些疑问。
问题:寄存器0x2F84 (CORDIC [9:8]后的 ang1信号角)和0x2F85 (CORDIC [7:0]后的 Ang0信号角)存储一个10位相位采样值。 采样值是有符号数还是无符号数? 如果它是有符号数、它是否以二进制补码的形式表示?2。 对应于采样值0°~360°或其他角度范围的角度范围是多少?