Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: TMP107
您好!
是否可以使用此处推荐的电路将 TMP107连接到 CC1310:
http://www.ti.com/lit/an/sboa138a/sboa138a.pdf
图7第9页。
参考电路是 MSP432。 应用手册中的内容
微控制器 UART 端口–图7显示了配置为与 SMAART 总线接口配合使用的 TI MSP432 UART 微控制器端口。 此示例使用更简单的原理图将 SMAART 总线上的信号团结在一起、并提供 RXD 和 TXD 引脚保护。 当 MSP432发送逻辑电平零时、需要一个肖特基二极管(D1、图7)来降低 I/O1引脚上的低信号电平。 上一个案例中提到的所有注意事项对于这个原理图也是正确的。
谢谢、
Ken