This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:连接 TMP107

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/808957/cc1310-interfacing-with-a-tmp107

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: TMP107

您好!

是否可以使用此处推荐的电路将 TMP107连接到 CC1310:

http://www.ti.com/lit/an/sboa138a/sboa138a.pdf

图7第9页。

参考电路是 MSP432。 应用手册中的内容

微控制器 UART 端口–图7显示了配置为与 SMAART 总线接口配合使用的 TI MSP432 UART 微控制器端口。 此示例使用更简单的原理图将 SMAART 总线上的信号团结在一起、并提供 RXD 和 TXD 引脚保护。 当 MSP432发送逻辑电平零时、需要一个肖特基二极管(D1、图7)来降低 I/O1引脚上的低信号电平。 上一个案例中提到的所有注意事项对于这个原理图也是正确的。

谢谢、

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您也可以使用 CC1310的推荐电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 YiKai、

    您是否曾使用 TMP107测试过 CC1310? 只是想知道您是否有使用这些器件的经验。

    谢谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我没有使用 TMP107测试 CC1310的经验。