This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:FaultISRHandler

Guru**** 2413420 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1168587/cc1352p7-faultisrhandler

器件型号:CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

尊敬的 TI 专家:

有时,在 Board_Init()函数中,我们将进入 FaultISRHandler 异常。 已连接调用堆栈跟踪。

它的 NoRTOS 代码。 Board_Init()是 main()中的第一个函数;

什么可能是问题?

SDK 版本: simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48

谢谢

Ragav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关您正在测试 SDK 中的哪些示例以及您在哪个硬件上运行的信息。 您是否使用了我们的 LP、或者您是否制作了自己的硬件。 如果您已经制作了自己的硬件、它与 LP 有何不同?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的回答。 对我来说这是一个漫长的周末。

    您正在测试 SDK 中的哪些示例

    rfPacketTx 示例。

    运行的硬件

    我们自己的基于 EVK 的硬件

    您是否使用了我们的 LP、或者您是否制作了自己的硬件

    我们自己的基于 EVK 的硬件

    如果您已经制作了自己的硬件、它与 LP 有何不同

    与射频侧没有变化

    谢谢

    Ragav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您怀疑硬件有问题、可能会是什么问题?

    请从 所有角度投影一些点

    谢谢

    Ragav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使 RF 侧没有变化、实际的变化是什么?  

    例如,LP 具有一个外部闪存,可在 Board_init()中访问

    (Board_shutDownExtFlash ();)

    如果您没有外部闪存、则不应运行此代码。  
    此外、您是否使用相同的晶体等?  
    您说您有时会得到 FaultISRHandler 异常。 这是否意味着、在其他时间、一切都按预期运行、一切都正常工作?
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您正确地说过的、我们不使用外部闪存、因此我们移除了  

    (Board_shutDownExtFlash ();)和 Board_initHook ();

    此外、您是否使用相同的晶体等?  

    答案:它的晶体不同。 它以什么方式影响代码? 什么是要使用.r.t 晶振进行调优?

     这是否意味着、在其他时间、一切都按预期运行、一切都正常工作?

    ANS:只有在启动期间,我们才会进入 FaultISRHandler 。 如果器件进入初始阶段、则其工作正常。

    board_init()或 board_init()添加任何差异后是否会延迟?

    请提供见解?

    谢谢

    Ragav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是一名硬件专家、但我认为如果晶体没有启动等、可能会有问题

    也许您可以分享您的原理图、我可以让别人看看它们吗?

    此外、我建议您手动将电源驱动器添加到您的项目中、以便您可以单步执行代码、查看是否可以确定故障位置。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的更新。将尝试以离线方式向您发送原理图。

    我们已从 SysConfig 手动添加了电源驱动程序  

    谢谢

    Ragav