This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:关于137MHz--158.3MHz 频带的使用

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/824842/cc1200-about-the-use-of-the-137mhz--158-3mhz-band

器件型号:CC1200

我直接使用169MHz 建议电路、更改了数字寄存器频率值、发现其灵敏度相对于169MHz 下降了3db。

不建议直接在137MHz 至-158.3MHz 之间发送169MHz 电路。

 

原始工厂能否为我提供精确的137MHz--158.3MHz 推荐电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 尚未针对此频率范围进行参考设计。  

    当您在电路板上测试灵敏度时、您是否能在169 MHz 下获得预期性能? 我假设您看到的是137MHz 和158MHz 之间的差异?  

    您可以尝试使用一个169/145的因子来调整组件值、看看这是否会提高灵敏度。

    您还应评估 TX 中的谐波并检查它们是否最终出现在受限频带或类似频带中。 如果是这种情况、则可能需要更改滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我直接将接收器的硬件匹配电路(LNA_P、LNA_N)替换为集成平衡-非平衡变压器、请考虑阻抗匹配等因素。
    您能为我推荐平衡-非平衡变压器吗?


    我需要直接使用140mhz、169mhz、420mhz。 通用硬件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些变压器看起来是50欧姆输入/ 50欧姆输出、PA 的最佳负载阻抗不是50欧姆。 我不知道有关频率的最佳负载、因为我们尚未测量它。 因此,我在上一个帖子中提出了最好的建议。