请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 尊敬的女士们:
我们希望使用 CC1200的内置功能来测量温度。
根据应用手册(SWRA415D)、可以在 GPIO1引脚上输出模拟电压。
由于该引脚也用于 SPI 传输、我们希望测量不同 GPIO 引脚上的电压。
是否可以使用 GPIO0_ATRAN 设置该模拟电压测量温度... GPIO3_ATRAN 连接到不同的引脚?
GPIO0_ATRAN 的用途是什么?
GPIO2_ATRAN 的用途是什么?
GPIO3_ATRAN 有什么用途?
是否可以在 IC 的 RX 和 TX 期间进行测量?
此致 Stefan