This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/820542/cc1200-cc1200

器件型号:CC1200

尊敬的女士们:

我们希望使用 CC1200的内置功能来测量温度。

根据应用手册(SWRA415D)、可以在 GPIO1引脚上输出模拟电压。

由于该引脚也用于 SPI 传输、我们希望测量不同 GPIO 引脚上的电压。

是否可以使用 GPIO0_ATRAN 设置该模拟电压测量温度...  GPIO3_ATRAN 连接到不同的引脚?

GPIO0_ATRAN 的用途是什么?

GPIO2_ATRAN 的用途是什么?

GPIO3_ATRAN 有什么用途?

是否可以在 IC 的 RX 和 TX 期间进行测量?

此致 Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这是芯片的实现方式。 PTAT 电压仅物理路由到 GPIO1。 其他模拟信号可在其他 GPIO 上输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。