主题中讨论的其他器件: TPS62740
HY、
当我们在电路板上使用多个其他组件时、我们必须使用外部直流/直流转换器。 电压越低、总体功耗就越高。 据我了解、CC1352R 的运行电压低至1.8V。
但是、对于低于 Ghz、则存在"升压模式"。 升压模式需要2.1V 电压、对吧?
我实际上是否需要在 SW 中启用升压模式? 我从 DMM 远程显示示例项目开始。 默认情况下是否激活升压模式? 如何启用或禁用升压模式?
我使用 TPS62740作为外部 DCDC、它可以动态切换输出电压。 是否可以在1.8V 正常工作电压下运行系统、并且在低于 Ghz 通信期间仅切换到2.1V? 能否在 subGhz RF 期间将端口引脚启用为高电平?
升压的优势有多大? 在数据表的第5.5章中、我看到在升压模式下为"+10dBm"、在升压模式下为"+14dBm"、在第5.9章 中、它的读数为"12dBm"(不带升压模式)。 是否可以总结升压模式的优势、即在预期范围内?
此致
Harald