This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:升压模式:如何激活? 激活时引脚输出?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/818691/cc1352r-boost-mode-how-to-activate-pin-out-on-activation

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: TPS62740

HY、

当我们在电路板上使用多个其他组件时、我们必须使用外部直流/直流转换器。 电压越低、总体功耗就越高。 据我了解、CC1352R 的运行电压低至1.8V。

但是、对于低于 Ghz、则存在"升压模式"。 升压模式需要2.1V 电压、对吧?

我实际上是否需要在 SW 中启用升压模式? 我从 DMM 远程显示示例项目开始。 默认情况下是否激活升压模式? 如何启用或禁用升压模式?

我使用 TPS62740作为外部 DCDC、它可以动态切换输出电压。 是否可以在1.8V 正常工作电压下运行系统、并且在低于 Ghz 通信期间仅切换到2.1V? 能否在 subGhz RF 期间将端口引脚启用为高电平?

升压的优势有多大? 在数据表的第5.5章中、我看到在升压模式下为"+10dBm"、在升压模式下为"+14dBm"、在第5.9章 中、它的读数为"12dBm"(不带升压模式)。 是否可以总结升压模式的优势、即在预期范围内?

此致

Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够在 CC13xx 上获得+14dB、必须将 VDDR 电压设置为1.95V、也称为升压模式。 如果您未激活升压模式、您将获得+12dBm (升压模式下为+14dBm)、如数据表中的表5.11所示。  

    如果您要使用外部模式、则必须使用1、8V 才能符合最大额定值、因此无法使用升压模式。 您可以使用 http://www.ti.com/tool/rf-range-estimator 计算2dB 的范围差。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HY、

    感谢您的快速响应。 仍有一些问题:

    -当电源电压为1.95V 时,如何激活升压模式?

    -我能否在低于 Ghz 射频期间动态增加电压? 发生 SubGhz RF 时、能否切换端口引脚?

    - CC1352R 中是否有"外部模式"? swra640a 指出:"仅 CC26x0器件支持外部稳压器模式。" 第33页

    此致

    Harald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -如果您已设置 CCFG_FORCE_VDDR_HH = 1并从 SmartRF Studio 选择了14dBm 设置、则选择"Boost"模式

    -通过设置 CCFG_FORCE_VDDR_HH 或不设置、将 VDDR 电压设置为1.65V 或1.95V。 这是在编译时完成的、在程序运行时无法更改此设置。  

    -外部稳压器模式尚未在 CC13x2上进行测试、这意味着如果您想使用它、您需要自己进行一些额外的测试。