This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:低于1GHz 论坛

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174714/cc1352p-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1352P

大家好、

我必须在 CC1352p2中设置20dBm。 我们已经从 TI 论坛 链接尝试了以下操作 、但在我们签入 NRF 时、未发生更改。

请 帮帮我。

参考图像:

此致、

Keerthivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Keerthivasan、

    您的器件可能已经以20dBm 传输、但未更新两个广播集中的 TX 功率字段。 确保:

    1. 检查默认 TX 功率是否设置为"20"
    2. 检查您的广播集数据、确认 TX 功率已启用、并设置为20:

    您现在应该能够看到正确的报告功率。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的盛情款待! 它在工作