This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Code Composer 崩溃

Guru**** 2414260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1176526/cc1352p7-code-composer-crashes

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在使用 Code Composer (版本:12.1.0.00007)、当建立调试会话时、它会崩溃。  我认为崩溃将在下载阶段即将结束。 它会生成一个 DMP 文件、我在 MSVC 中查看过该文件、并指示堆栈溢出。 您可以从下图中看到这一点。 我尝试过之前的版本12.0、它也是如此。 在测试 BLE (简单外设)时、我使用的代码是较新的代码。 崩溃很难、它会关闭 Code Composer 工具。 请注意、我可以从构建过程中获取由 code composer 生成的*。hex 或*。out、然后使用 UniFlash 程序对 CC1352P7进行编程、它工作正常、因此我相信生成的映像是可以的。 问题可能超出下载流程。 有什么想法吗?

谢谢、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    正在使用哪个版本的编译器?  clang 编译器的特定版本存在已知问题、可能导致 CCS 在程序(符号)下载时崩溃)。 CC13xx/CC26xx 的 SimpleLink SDK 示例证实了这一点。

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10863

    CCS 12.1应附带 clang 编译器2.1.2。 如果没有使用该版本、我建议使用该版本。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    解决了我的问题。

    谢谢、

    肖恩