This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TI Wi Sun 通道选择的功能是什么?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1175081/lp-cc1352p7-which-is-the-function-of-ti-wi-sun-channel-selection

器件型号:LP-CC1352P7

大家好、

以下是客户的请求:

正如标题所述、TI Wi Sun 通道选择的功能是什么?

客户尝试与其他 Wi-SUN 器件互连。 因此、边界路由器发送了一个 PA 帧并报告了错误状态代码"100 、这在 TI 演示中找不到。

"通道功能字段"吗?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    通道映射用于选择器件将在哪个通道上运行。 节点必须至少有一个与其最近邻居重叠的信道才能成为网络的一部分。  

    您能否发布客户使用的特定配置(通道设置和 PHY 设置)以及包含错误代码的完整数据包?

    您还能问 SimpleLink SDK 版本号吗?

    谢谢、

    玛丽·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29

    由于跳频、未捕获整个数据包。

    PHY 配置项目如下:

    通道功能:跳频

    基于射频设计:LP_CC1352P7-1

    地区:欧盟

    监管域:0x03

    PHY 模式 ID: 模式5、150Kbps、模块索引0.5

    工作模式 ID:3.

    工作模式等级:2

    通道计划 ID:33

    选择 Custom Channel Plan:Null  未选择

    以下是自动生成的默认值

    中心频率通道0 (MHz):863.1

    通道间距(kHz):200

    总通道数:35。

    此外、运行模式类默认值为1、现在测试发现它应该为2。 更改后、没有100个状态代码、但加入网络的整个过程仍然无法访问。

    WS_LLC_MAC_CONFIRM_CB、状态= 0。  WS_LLC_MAC_CONFIRM_CB、状态= 233 (0xe9 EAPOL TX 错误无应答)日志已打印。

    此致、                                                         

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我是否可以知道此问题是否有任何更新?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    具有监听器捕获将非常有用。 您能否让他们使用仅定义了一个通道的自定义通道映射并监听交换?

    谢谢、

    玛丽·H