This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:VDDR、VDDR_RF 的输入电压范围

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1176262/cc1312r-input-voltage-range-for-vddr-vddr_rf

器件型号:CC1312R

专家您好!

我们计划将外部 LDO 用于 VDDR_RF 电源。

但我们找不到这些电源的规格。

您能否共享 VDDR、VDDR_RF 的输入电压范围?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    VDDR_RF 必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电。 您不应为此引脚使用外部电源。

    下面是  数据表第9页的代码段

    还请审查脚注2、5和6。

    更多信息 也可在 技术参考手册的第7.3.1节中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    请检查并告诉我。

    每个问题都正确吗?

    如果我们不使用内部直流/直流转换器、  

      您的意思是、我们只需将内部主 LDO 用于 VDDR_RF、VDDR 电源。 请勿使用外部 LDO。

    2.内部 LDO 输出为1.68V

    我们必须绘制如下所示的原理图。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf 中的"11电源配置" 、其中介绍了为各种选项绘制原理图所需的 HOE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "一. 如果我们不使用内部直流/直流转换 器、则意味着我们必须仅使用内部主 LDO 来实现 VDDR_RF、VDDR 电源。 请勿使用外部 LDO。"

    没错。 如果您不使用直流/直流转换器、则必须将内部 LDO 用于 VDDR_RF。  

    "二. 内部 LDO 输出为1.68V"

    是、但输出功率为+14dBm 时除外。 在本例中、LDO 电压为1.95V

    " 3. 我们必须绘制如下所示的原理图。"

    当不使用直流/直流转换器时、VDDR_RF 与 VDDR 相连、DCDC_SW 保持悬空、就像原理图中所示。