专家您好!
我们计划将外部 LDO 用于 VDDR_RF 电源。
但我们找不到这些电源的规格。
您能否共享 VDDR、VDDR_RF 的输入电压范围?
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家您好!
我们计划将外部 LDO 用于 VDDR_RF 电源。
但我们找不到这些电源的规格。
您能否共享 VDDR、VDDR_RF 的输入电压范围?
此致、
Michael
您好、Michael、
VDDR_RF 必须由内部直流/直流转换器或内部 LDO 供电。 您不应为此引脚使用外部电源。
下面是 数据表第9页的代码段。

还请审查脚注2、5和6。

更多信息 也可在 技术参考手册的第7.3.1节中找到。
请参阅 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf 中的"11电源配置" 、其中介绍了为各种选项绘制原理图所需的 HOE。
"一. 如果我们不使用内部直流/直流转换 器、则意味着我们必须仅使用内部主 LDO 来实现 VDDR_RF、VDDR 电源。 请勿使用外部 LDO。"
没错。 如果您不使用直流/直流转换器、则必须将内部 LDO 用于 VDDR_RF。
"二. 内部 LDO 输出为1.68V"
是、但输出功率为+14dBm 时除外。 在本例中、LDO 电压为1.95V
" 3. 我们必须绘制如下所示的原理图。"
当不使用直流/直流转换器时、VDDR_RF 与 VDDR 相连、DCDC_SW 保持悬空、就像原理图中所示。