This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:SmartRF 7 Studio 数据包 TX 中断现有流量(CCA)

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1177262/cc1352r-smartrf-7-studio-packet-tx-interrupting-existing-traffic-cca

器件型号:CC1352R

您好!

我最近询问了几个有关 CC1352R1上的15.4-Stack 的问题(链接为相关问题)、该堆栈在868MHz 下使用 SimpleLink 远距离5kbps 来实现 ETSI 合规性。 据说、它使用 LBT 进行清晰信道评估、不会中断正在进行的无线电流量、我们现在使用 SmartRF 7 Studio 及其数据包 TX 功能对此进行测试。 但是、该器件似乎不执行任何 CCA、因为当有一个 CW 信号阻断通道频率时、它仍在发送。

以下是我的问题:

a)我想知道数据包 TX 功能是否不执行任何 CCA、而是强制发送数据包、而不管是否正在进行通信(这是至少看起来的样子)。

b)如果不是(a)、SmartRF 7 Studio 中是否有办法执行数据包 TX 并遵循 CCA? 或者、我是否需要编写一个将 TX 作为正在运行的15.4-Stack 应用程序执行的软件实现?

c)  SimpleLink 远距离5kbps 被列为"专有模式"。 在"IEEE 802.15.4模式"(似乎仅支持2.4GHz 频带)方面、这有何不同?

此致、

Felix。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    请注意、SimpleLink 远距离 PHY 由 TI 定义、不属于 IEEE 802.15.4规范。 因此、使用此 PHY 的项目永远不会与 IEEE 802.15.4兼容。 规格

    a)在 SmartRF Studio 中设置数据包 Tx 时、Studio 会为您定义 CMD_FS、一些设置命令和一些 TX 命令。 它不配置其他命令、例如 CCA。 无法使用 SmartRF Studio 将命令添加到列表中。

    b)您需要编写我们自己的示例。 我建议使用 TI 15.4-Stack 示例。 或者、您可以从 LBT 示例开始:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AAwZLOpSlbyANG9FdHGlcg__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    C)如果您在 IEEE 802.15.4模式下启动 SmartRF Studio、则它将使用 CMD_IEEE_TX 代替正常的 Tx 命令。 此命令用于2.4GHz IEEE 操作、与低于1GHz 的 TI 15.4-Stack 或低于1GHz 的 IEEE PHY 无关。

    谢谢、

    玛丽·H