您好!
我最近询问了几个有关 CC1352R1上的15.4-Stack 的问题(链接为相关问题)、该堆栈在868MHz 下使用 SimpleLink 远距离5kbps 来实现 ETSI 合规性。 据说、它使用 LBT 进行清晰信道评估、不会中断正在进行的无线电流量、我们现在使用 SmartRF 7 Studio 及其数据包 TX 功能对此进行测试。 但是、该器件似乎不执行任何 CCA、因为当有一个 CW 信号阻断通道频率时、它仍在发送。
以下是我的问题:
a)我想知道数据包 TX 功能是否不执行任何 CCA、而是强制发送数据包、而不管是否正在进行通信(这是至少看起来的样子)。
b)如果不是(a)、SmartRF 7 Studio 中是否有办法执行数据包 TX 并遵循 CCA? 或者、我是否需要编写一个将 TX 作为正在运行的15.4-Stack 应用程序执行的软件实现?
c) SimpleLink 远距离5kbps 被列为"专有模式"。 在"IEEE 802.15.4模式"(似乎仅支持2.4GHz 频带)方面、这有何不同?
此致、
Felix。