大家好、我希望大家都能做得好。
我正在尝试开发智能仪表应用、计划将 TI Wi-SUN FAN 堆栈与 CC1312R 系列配合使用。
我创建了一个 BR:边界路由器(ns_br_src 示例)和 RN:路由器节点(ns_CoAP_NODE_src 示例)、并且能够使用 Spinel python 脚本(控制 RN 上的红色 LED)进行通信。
问题是我无法实现超过100mtr 的通信范围(用于范围测试的方法是从 BR 到 RN 发送"ping"命令)。
我使用 TI SDK "simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03"中提供的示例、因为它具有"CC1312R7 launchpad"。
我们将 Launchpad 与 PCB 天线配合使用。
尽管我已按如下方式更新.syscfg 文件:
- 将发射功率更新为最大 值--> 14dBm (在 BR 和 RN 上)
- 强制 VDDR -->选中 (BR 和 RN 上)
可能是因为 Wi-SUN 承诺的覆盖范围以千米为单位、我在这里缺少一些小东西。
如果有人能引导我走上正确的道路、那将会大有帮助。