This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:Wi-SUN FAN 范围不足

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1177986/cc1312r-wi-sun-fan-insufficient-range

器件型号:CC1312R

大家好、我希望大家都能做得好。

我正在尝试开发智能仪表应用、计划将 TI Wi-SUN FAN 堆栈与 CC1312R 系列配合使用。

我创建了一个 BR:边界路由器(ns_br_src 示例)和 RN:路由器节点(ns_CoAP_NODE_src 示例)、并且能够使用 Spinel python 脚本(控制 RN 上的红色 LED)进行通信。

问题是我无法实现超过100mtr 的通信范围(用于范围测试的方法是从 BR 到 RN 发送"ping"命令)。

我使用 TI SDK "simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03"中提供的示例、因为它具有"CC1312R7 launchpad"。

我们将 Launchpad 与 PCB 天线配合使用。

尽管我已按如下方式更新.syscfg 文件:

  • 发射功率更新为最大 值--> 14dBm (在 BR 和 RN 上)
  • 强制 VDDR -->选中 (BR 和 RN 上)

可能是因为 Wi-SUN 承诺的覆盖范围以千米为单位、我在这里缺少一些小东西。

如果有人能引导我走上正确的道路、那将会大有帮助。