主题中讨论的其他器件: CC1310、 CC1190
我想知道 CC1120 S1G 模块是否有任何支持 Tiva 123G Launchpad 的示例代码。 如果有人可以发布现有项目的链接、作为示例、我将不胜感激。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的回答。
请告诉我 Tiva 器件是否有 Thingsquare 雾了? 它已经存在。 但它不再存在了。
参考文献: processors.wiki.ti.com/.../Thingsquare_6LoWPAN_Tiva_C
我的目的是在 Tiva MCU + CC1120组合中部署6LoWPAN。 可能是 Contiki OS、也可能是 TI RTOS、但我对一种更符合未来需求的方法感兴趣。 您能否按照您的方式建议我的选项?
顺便说一下、 是否有完全支持 CC1120的 MSP430 MCU?
如果是、我对 CC1310感兴趣。
第一个。 感谢您的回复。 长期以来、我一直是 TI 的粉丝、因此我在研究中使用 TI 器件。 这是为了研究和在现实生活中测试协议。 我可以调整我的射频要求以适应相应的性能。 这不是一个大问题。 毕竟、我希望有一天开发的电路板能够提供 CC1310 + CC1190支持。
对我来说最重要的是软件支持和部署6LoWPAN 的时间。 我相信 Thingsquare 是商业的。 为此、我想使用免费的 TI 库/ contiki 库中的内置库。 CC1310是否有 Contiki 支持/教程?请指导我。
顺便说一下、是否有任何 MSP430 MCU 完全支持 Contiki OS 中添加的 CC1120? 如果是、您是否愿意在此分享这些 MSP430 MCU? 我已经有多个 CC1120 + cc1190板节点。 我也不介意使用 MSP430。 我只想通过 TI 或 Contiki 直接为我使用的组合提供软件支持、以便快速部署 S1G 6LoWPAN 网络。