This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:带有 Tiva 123G ARM Launchpad 的 CC1120的示例代码

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/570434/cc1120-example-code-for-cc1120-with-tiva-123g-arm-launhpad

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1190

我想知道 CC1120 S1G 模块是否有任何支持 Tiva 123G Launchpad 的示例代码。 如果有人可以发布现有项目的链接、作为示例、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我们没有超过您上次发布问题的时间。 我们尚未编写 CC1120 + Tiva 示例。 您应该能够获取 CC1120的示例并使用 Tiva 的 SPI 驱动程序。 由于 Tiva 比 MSP 快、因此在编写代码时也需要小心谨慎。

    换句话说、您必须为自己编写此代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    请告诉我 Tiva 器件是否有 Thingsquare 雾了? 它已经存在。 但它不再存在了。
    参考文献: processors.wiki.ti.com/.../Thingsquare_6LoWPAN_Tiva_C


    我的目的是在 Tiva MCU + CC1120组合中部署6LoWPAN。 可能是 Contiki OS、也可能是 TI RTOS、但我对一种更符合未来需求的方法感兴趣。 您能否按照您的方式建议我的选项?  

    顺便说一下、 是否有完全支持 CC1120的 MSP430 MCU?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tiva 不是 Contiki 中支持的平台之一。 您需要直接联系 Thingsquare、以了解他们的产品是否支持该功能。

    您的射频性能要求是什么? 我建议查看 CC13xx Contiki 实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、我对 CC1310感兴趣。

    第一个。 感谢您的回复。 长期以来、我一直是 TI 的粉丝、因此我在研究中使用 TI 器件。 这是为了研究和在现实生活中测试协议。 我可以调整我的射频要求以适应相应的性能。 这不是一个大问题。 毕竟、我希望有一天开发的电路板能够提供 CC1310 + CC1190支持。

    对我来说最重要的是软件支持和部署6LoWPAN 的时间。 我相信 Thingsquare 是商业的。 为此、我想使用免费的 TI 库/ contiki 库中的内置库。 CC1310是否有 Contiki 支持/教程?请指导我。

    顺便说一下、是否有任何 MSP430 MCU 完全支持 Contiki OS 中添加的 CC1120? 如果是、您是否愿意在此分享这些 MSP430 MCU? 我已经有多个 CC1120 + cc1190板节点。 我也不介意使用 MSP430。 我只想通过 TI 或 Contiki 直接为我使用的组合提供软件支持、以便快速部署 S1G 6LoWPAN 网络。