大家好、团队成员。
我想知道放大器。
我已阅读有关 CC1310 + CC1190作为放大器的新闻。
但我有一个观点是不可理解的。
CC1190是一款范围扩展器、如 cc1190数据表中所示。
我知道范围扩展器如下所示。
也就是说、如果使用范围扩展器、我们可以根据需要尽可能扩展网络。
我似乎不清楚范围扩展器的具体情况。
谁可以帮助我?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队成员。
我想知道放大器。
我已阅读有关 CC1310 + CC1190作为放大器的新闻。
但我有一个观点是不可理解的。
CC1190是一款范围扩展器、如 cc1190数据表中所示。
我知道范围扩展器如下所示。
也就是说、如果使用范围扩展器、我们可以根据需要尽可能扩展网络。
我似乎不清楚范围扩展器的具体情况。
谁可以帮助我?
您好!
CC1190在一个封装中包含功率放大器+低噪声放大器。 这种类型的器件称为 FEM (前端模块)或范围扩展器件。
CC1190可在上行链路方向提供放大(将 Tx 功率升至+27dBm)、并在下行链路方向提供放大(LNA)。 当我们在无线电设备之前使用此器件时、这有助于大幅提高双向链路预算、并最终提高范围、这就是我们将这些器件称为范围扩展器的原因。
链路预算每增加6dB、覆盖范围就会翻倍。
谢谢、
PM
您好!
我认为您发布的数字来自 SimpliciTI 网络拓扑。 这基于 MSP430处理器。
随附 SimpliciTI 应用手册。 您可以在硬件支持页面(第23页)上看到支持的设备。
我们还有在 CC1310平台上运行的 TI 15.4堆栈。 以下是链接。
www.ti.com/.../TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK 15.4-stack&tisearch=Search-EN-Everything
谢谢、
PM