This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:放大器问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/569966/cc1310-amplifier-problem

主题中讨论的其他器件:CC1190CC1310SimpliciTI

大家好、团队成员。

我想知道放大器。

我已阅读有关 CC1310 + CC1190作为放大器的新闻。

但我有一个观点是不可理解的。

CC1190是一款范围扩展器、如 cc1190数据表中所示。

我知道范围扩展器如下所示。

也就是说、如果使用范围扩展器、我们可以根据需要尽可能扩展网络。

我似乎不清楚范围扩展器的具体情况。  

谁可以帮助我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1190在一个封装中包含功率放大器+低噪声放大器。 这种类型的器件称为 FEM (前端模块)或范围扩展器件。

    CC1190可在上行链路方向提供放大(将 Tx 功率升至+27dBm)、并在下行链路方向提供放大(LNA)。 当我们在无线电设备之前使用此器件时、这有助于大幅提高双向链路预算、并最终提高范围、这就是我们将这些器件称为范围扩展器的原因。

    链路预算每增加6dB、覆盖范围就会翻倍。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、PM。
    您的意思是、CC1190仅用于功率和低噪声放大器。
    我同意你的意见。
    在范围扩展器的图中、您知道范围扩展器使用了什么微控制器吗?
    如果可能、网络使用什么软件堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您发布的数字来自 SimpliciTI 网络拓扑。 这基于 MSP430处理器。

    随附 SimpliciTI 应用手册。 您可以在硬件支持页面(第23页)上看到支持的设备。

    e2e.ti.com/.../Simpliciti.pdf

    我们还有在 CC1310平台上运行的 TI 15.4堆栈。 以下是链接。

    www.ti.com/.../TI-15.4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK 15.4-stack&tisearch=Search-EN-Everything

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    是的、CC1310仅支持 TI15.4星型网络。
    而不是对等拓扑、或其他拓扑、例如群集树、 网状网络。
    我们可以使用 CC1310+CC1190扩展无线电直径多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用我们在该论坛上发布的范围估算器扩展表。 以下是链接。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、谢谢。
    这是一个好问题。

    有一些不可理解的问题。

    1.干扰功率级别(天线端口)是什么意思?

    2.如何计算环境本底噪声?