尊敬的先生:
我们正在使用 CC1200芯片开发射频调制解调器、并且拥有 CC1200DK。
1) 1)发送测试正常。 有良好的射频测试。
2) 2)灵敏度测试不正常。
- 测试程序与下面的步骤类似,并参考随附的文档
-在 发送 器 CC1200EM 和接收器 CC1200EM 上设置中心频率。 频谱分析仪。
-您需要的待校验字节大小( 灵敏度:在1.2kbps 时为-122dbm、2-FSK、DEV 4kHz、CC1200数据表上的通道滤波器11KHz)
-防护室。
-步进衰减器用于增加和减少衰减值。 (我确实使用信号发生器和频谱分析仪检查了平展灯)
-结果:两个 CC1200EM 上为-110dBm /两个电路板上的类似值为-110dBm。
您推荐的最佳方式 如下所示。
http://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/low_power_rf_tools/f/155/t/133399
因此、我想尝试使用信号发生器生成图案(fram)'1010'。
我们的主要目的是测量 cc1200数据表上的仿真灵敏度、因此、我们希望按照 TI 工程师所采用的方法(射频测量器件、电缆、放置)和步骤进行测量。
我们需要 您的确认、您的工程师需要检查是否存在问题。 (如果有问题、请告诉我并提供建议)。
步骤1) 测量设备和测试放置: Agilent 和屏蔽室。 (如果您可以推荐测量设备、请告诉我)
步骤2) 步进衰减器用于增加和减少衰减值。 (我确实使用信号发生器和频谱分析仪检查了确切的平展灯)
步骤3)检查 发送器(信号发生器)和接收器1-CC1200EM 上的中心频率和接收器2 - 我们的电路板(CC1200DK 上具有跳线功能、不含 cc1200em、可使用 SmartRF Studio)
频谱分析仪。 (设置中心频率、同时考虑 TCXO ppm)
步骤4) 设置前导码(1010... 4字节)更改为0x06 (PreambLE_CFG.NUM_PREAMBLE 为0x06)(在 SmartRF Studio 上、信号发生器和 Rx 寄存器为0x06)。
步骤5)在信号发生器上将同步字设置为0xAA (Sync3、syns2、synct1、synct0均为0xAA)、并在 SmartRF Studio 上设置 Rx 寄存器。
步骤6) 设置长度配置以修复和设置数据(0xAA、0xAA、0xAA/不包括信号发生器上的"地址方序号"和 SmartRF Studio 上的 Rx 寄存器。
:您重新要求的待机容量为3字节 (灵敏度-122dbm,1.2kbps,2-FSK,DEV 4kHz,CC1200数据表上的通道滤波器11KHz)
步骤7)将 CRC 设置为禁用(PKT_CFG1_CRC.CRC_CFG = 0x00)
步骤8)在 SmartRF Studio 上设置参数后开始测试 、如下所示。