请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538-CC2592EMK Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2538
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我们计划使用 CC2538-CC2592EMK Zigbee 模块设置无线网络。 网络包含一个协调器、一个路由器和多个节点。
节点与协调器和路由器通信。 在设置网络之前、我们对 IDE 和编程器有一些疑问。 请任何 TI 员工回答。
1.无法使用 CCS IDE 开发应用程序?
2.我使用哪个仿真器解决方案来对 CC2538-CC2592EMK 进行编程?
3.没有任何仿真器时、是否有其他方法对 CC2538-CC2592EMK 进行编程?
4.有任何用于将协调员、路由器和终端设备连接到 CC2538-CC2592EMK 的示例代码??
提前感谢
此致
Anandaraj