This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2538:应该使用 IDE 和仿真器对 CC2538-CC2592EMK 进行编程和调试

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK, Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/567383/ccs-cc2538-ide-and-emulator-should-i-use-to-program-and-debug-the-cc2538-cc2592emk

器件型号:CC2538-CC2592EMK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2538

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们计划使用 CC2538-CC2592EMK Zigbee 模块设置无线网络。 网络包含一个协调器、一个路由器和多个节点。
节点与协调器和路由器通信。 在设置网络之前、我们对 IDE 和编程器有一些疑问。 请任何 TI 员工回答。

1.无法使用 CCS IDE 开发应用程序?

2.我使用哪个仿真器解决方案来对 CC2538-CC2592EMK 进行编程?

3.没有任何仿真器时、是否有其他方法对 CC2538-CC2592EMK 进行编程?

4.有任何用于将协调员、路由器和终端设备连接到 CC2538-CC2592EMK 的示例代码??  

提前感谢


此致

Anandaraj