This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 RF 测试相关问题。

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1174080/cc1310-cc1310-rf-test-related-issues

器件型号:CC1310

大家好、

以下是客户的请求:

  1. CC1310频率误差测试,使用带有矢量信号分析组件的光谱仪,设置 BT 滤波器参数时,光谱仪应设置多少? (0.2或0.3...)?  测试频率误差时、CC1310的频率差约为14kHz、该值是否正常? 1310的标称频率误差是多少? 是否有用于测量光谱仪频率差异的文档?
  2. 是否可以使用信号源测试灵敏度 BER? 他们使用信号源将 GFSK 对应的调制信号输入设置为 CC1310、并发现芯片无法解调显示 BER、只能查看 RSSI、这是不是因为监控代码元素? 如果可以使用信号源测试灵敏度、是否有相应的文档参考?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                        

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:BT = 0.5

    频率精度仅由您的 xtal 设置。 这意味着、如果 xtal 为10ppm、则输出频率将关闭10ppm。

    2:不推荐。 根据进行测量并根据需要计算 BER。 这是因为无线电是基于数据包的、如果您尝试仅测量 BER、则灵敏度将比实际更差。

    您可以在 SWRA640中找到问题的更多答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量射频信号时以 kHz 为单位的频率偏移应反映晶体偏移误差。 因此、如果您在868.000MHz 时测量14kHz、则计算得出的误差为16.1ppm。 以 ppm 为单位的频率偏移不应大于以 ppm 为单位的晶体规格偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正确设置同步字和 CRC 的具体方法是什么? 从何处获取 DUT 的 CRC 内容?

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您询问的内容并不清楚。 SYNC 字直接通过命令进行设置、请参阅下文、CRC 自动计算。 有关 CRC 的更多信息、请参阅 www.ti.com/.../swra682

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户如何在信号源上设置传输的信号、以便 CC1310能够正常地进行解读和显示? 他 需要在信号源中设置正确的数据帧信息、包括同步字和 CRC 内容。  您能否在此处直接配置信号源的特定数据帧以测试灵敏度?

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种使用静态数据包的简单方法是:

    使用连接到 Launchpad 的 SmartRF Studio 并设置要使用的数据包长度和同步等。 也使用 LP 作为接收器。 在这里、将数据包长度设置为固定、长度2字节长于数据包长度。 最后2个字节将是 CRC、使用信号发生器中的有效载荷和 CRC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是客户的进一步请求:

    1. 是否可以在测试期间关闭接收端的 CRC 校验功能?
    2. 如果是、 是否需要在信号源上导入 CRC 校验和?
    3. 按 BER 进行测试是否有任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于灵敏度测试、强烈建议使用与产品完成时将使用的数据包相同的数据包(长度和 CRC)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是客户的进一步请求:

     CC1310实际上是否 有使用 信号发生 器进行灵敏度测试的测试方案?如果存在该方案、请具体说明或提供文档编号、如果没有人像这样测试灵敏度、也可以直接告诉我。  我需要详细的程序。   

      当我使用两个 CC1310作为收发器和接收器来 通过 Launchpad 测试灵敏度时、我发现了一种现象: 当我设置没有 SN (序列号)的发送帧时、接收器不能显示 BER 或 PER、将显示 CRC 错误、但当我选择添加序列号时、接收器可以计算 BER 和 PER、我发现序列号是动态编号。  

      总之、请提供使用信号发生器测试灵敏度的详细过程、如何处理 CRC 代码、序列号问题等。

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不存在测试方案、因为它取决于您想要测试灵敏度(数据包长度、每个阈值、数据包长度或可变长度)的方式。 您基本上需要发送芯片设置为接收的内容。 如果您搜索一点、则会多次介绍如何生成 CRC。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. CC1310灵敏度测试的标准是什么?
    2. 通过 BER 或 PER 认证的功率是多少?

    此致、                                                        

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。