大家好、
以下是客户的请求:
- CC1310频率误差测试,使用带有矢量信号分析组件的光谱仪,设置 BT 滤波器参数时,光谱仪应设置多少? (0.2或0.3...)? 测试频率误差时、CC1310的频率差约为14kHz、该值是否正常? 1310的标称频率误差是多少? 是否有用于测量光谱仪频率差异的文档?

- 是否可以使用信号源测试灵敏度 BER? 他们使用信号源将 GFSK 对应的调制信号输入设置为 CC1310、并发现芯片无法解调显示 BER、只能查看 RSSI、这是不是因为监控代码元素? 如果可以使用信号源测试灵敏度、是否有相应的文档参考?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
Nick