This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何克服混凝土墙?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1179344/cc1310-how-to-overcome-concrete-walls

器件型号:CC1310

我几乎完成了我的项目、但只要他们在同一个房间内、一切都很好。
我使用的是868MHz 射频。
但是、我注意到、将 Tx 放置在不同的房间中会导致信号大幅下降、如果我将其放置在较低的楼层、则很难进行通信。
是否有办法增大覆盖范围?
我使用 LAUNCHXL 天线、射频868和50kbps。
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您使用我们的距离估算器工具、该工具允许您根据多种设置计算距离、包括墙壁的数量和材质。 这样、您就可以优化天线和 TX 功率选择。

    以下是链接: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    此致、

    Arthur