请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 我几乎完成了我的项目、但只要他们在同一个房间内、一切都很好。
我使用的是868MHz 射频。
但是、我注意到、将 Tx 放置在不同的房间中会导致信号大幅下降、如果我将其放置在较低的楼层、则很难进行通信。
是否有办法增大覆盖范围?
我使用 LAUNCHXL 天线、射频868和50kbps。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我几乎完成了我的项目、但只要他们在同一个房间内、一切都很好。
我使用的是868MHz 射频。
但是、我注意到、将 Tx 放置在不同的房间中会导致信号大幅下降、如果我将其放置在较低的楼层、则很难进行通信。
是否有办法增大覆盖范围?
我使用 LAUNCHXL 天线、射频868和50kbps。
谢谢你
您好!
我建议您使用我们的距离估算器工具、该工具允许您根据多种设置计算距离、包括墙壁的数量和材质。 这样、您就可以优化天线和 TX 功率选择。
以下是链接: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR
此致、
Arthur