This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:将 LO 分频器配置为8。 频谱分析仪以868MHz 的频率显示活动

Guru**** 2541510 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120EMK-420-470

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/627768/cc1200-configured-lo-divider-to-8-spectrum-analyzer-shows-activity-in-868-mhz

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他器件:CC1120EMK-420-470

尊敬的:

在"抗 olertia 遥控器"版本 b..上  

我们从 SmartRF Studio 配置了寄存器设置(在433MHz 配置中第二列)

//载波频率= 433.999939  
//偏差= 3.986359
(笑声)

//符号速率= 1.2  

我们 通过同轴电缆(和20dB 衰减器)将射频输出直接连接到我们的 MDO4051B (请参阅屏幕截图、在复位容性调频脉冲期间无法注意到任何信号)

我们注意到,我们的抗辐射性在这两个频带中都是有效的,即433MHz 和868MHz!

SmartRF Studio 纯868MHz 配置的情况并非如此。

您能帮我们找出问题所在吗?

非常感谢、


BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您会看到433.99MHz (434*2 = 868MHz)的二次谐波。

    如果您要在433MHz 下使用、则需要使用433MHz 频带板或修改具有433MHz 设计的868MHz 频带板。

    平衡-非平衡变压器和滤波器的设计从868MHz 到433MHz 不等。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的快速回复!
    根据您的信息、我们现在进入 SWRR122。。。
    但我们将首先购买一些 CC1120EMK-420-470 :-)

    此致、

    BART