请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 主题中讨论的其他器件:CC1120EMK-420-470
尊敬的:
在"抗 olertia 遥控器"版本 b..上
我们从 SmartRF Studio 配置了寄存器设置(在433MHz 配置中第二列)
//载波频率= 433.999939
//偏差= 3.986359
(笑声)
//符号速率= 1.2
我们 通过同轴电缆(和20dB 衰减器)将射频输出直接连接到我们的 MDO4051B (请参阅屏幕截图、在复位容性调频脉冲期间无法注意到任何信号)
我们注意到,我们的抗辐射性在这两个频带中都是有效的,即433MHz 和868MHz!
SmartRF Studio 纯868MHz 配置的情况并非如此。
您能帮我们找出问题所在吗?
非常感谢、
BART