This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:如何提高灵敏度@433M、38.4kBaud 数据、GFSK 模式

Guru**** 2559270 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/753867/cc1101-how-to-improve-sensitivity-433m-38-4-kbaud-data-gfsk-mode

器件型号:CC1101

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在调试 CC1101的灵敏度、根据数据表、在433M、38.4kBaud 数据、GFSK 模式下、它应该为-104dbm、但是、他们在调整许多参数后只能测量-92dbm。

您能否帮助查看下面的原理图和布局、并就如何提高 CC1101的灵敏度提供一些建议? 非常感谢。

布局:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -可以使用 SmartRF Studio 找到38.4kbps 的最佳设置。 无需更改这些设置。
    -如何测量灵敏度。
    原理图:
    -自从 T 滤波器被移除后、这是一个仅 RX 的应用吗?

    布局:
    从图中看,您似乎只在上层有接地迹线,而不是接地平面。 请参阅参考设计、了解应如何完成布局。
    -所有去耦电容都应具有尽可能短的到芯片接地的返回路径。 底层上的电源布线为某些节点创建了一条非常长的返回路径。

    布局较差、可能会导致灵敏度损失。

    433MHz 参考设计可在以下网站找到: www.ti.com/.../swrr046
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 ter:
    明白了、非常感谢您的支持。