This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:emmersion 掩码 EN 302 208 V3.2.0

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/756329/cc1120-emmision-mask-en-302-208-v3-2-0

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1190

您好!

在基于 CC1120+CC1190的无线电设计的批准测量期间、我们遇到了违反发送器频谱屏蔽的问题。  对讲机以数据包模式运行、并以所需的时间模式传输数据。  在测量期间、测试接收器使用标准要求的设置运行。

杂散发射发生在载波频率约+/-300kHz 的位置。  干扰信号只出现在数据包传输上、而不出现在调制或未调制载波上。

无线电设置 CC1120+CC1190

2FSK、偏差10kHz、符号速率19200sps、XTAL 32MHz TCXO

我们可以做些什么来满足这些要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请尝试更改 PA 斜升配置。 请参阅 www.ti.com/.../swru295e.pdf 此处的第7.1节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、感谢您的快速回复。 根据我们在功率斜升设置中使用的提示。 我们在 PA_CFG1=B1h 上找到了最适合我们应用的。  远离载波的300kHz 杂散信号不会进一步显示。  但到极限线的距离并不是很舒适。  

    您是否获得了在不降低传输功率的情况下降低本底噪声的提示?

    非常感谢。 Raig