请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1120 主题中讨论的其他器件:CC1190、
您好!
在基于 CC1120+CC1190的无线电设计的批准测量期间、我们遇到了违反发送器频谱屏蔽的问题。 对讲机以数据包模式运行、并以所需的时间模式传输数据。 在测量期间、测试接收器使用标准要求的设置运行。
杂散发射发生在载波频率约+/-300kHz 的位置。 干扰信号只出现在数据包传输上、而不出现在调制或未调制载波上。
无线电设置 CC1120+CC1190
2FSK、偏差10kHz、符号速率19200sps、XTAL 32MHz TCXO
我们可以做些什么来满足这些要求?