请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 工具/软件:TI-RTOS
您好,所有
在 WOR 示例,如何获得最远的传输距离?我知道 LRM 不合适,因此只有 GFSK 是可选的。我还知道降低数据传输速率可以获得更远的距离。
在433MHz 频带中,可修改的最小数据速率是多少? 如何修改数据速率?带宽和数据速率之间的关系是什么?您能给我一个精确的示例吗
计算? 例如、,数据速率= 4.8Kbps?
.modulation.deviation = 0x64、
symbolRate.prescale = 0xF、
symbolRate.rateWord = 0x8000、
.rxBw = 0x24、