This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1310:如何?数据速率

Guru**** 2546490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/754115/rtos-cc1310-how-to-modify-the-data-rate

器件型号:CC1310

工具/软件:TI-RTOS

您好,所有

在 WOR 示例,如何获得最远的传输距离?我知道 LRM 不合适,因此只有 GFSK 是可选的。我还知道降低数据传输速率可以获得更远的距离。

在433MHz 频带中,可修改的最小数据速率是多少? 如何修改数据速率?带宽和数据速率之间的关系是什么?您能给我一个精确的示例吗

计算? 例如、,数据速率= 4.8Kbps?

.modulation.deviation = 0x64、
symbolRate.prescale = 0xF、
symbolRate.rateWord = 0x8000、
.rxBw = 0x24、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../swra566.pdf 、了解如何为低数据速率设置无线电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实现我所说的目标是否真的很复杂? 我不太理解手册中的概念。 与修改最小数据速率相比、它似乎如何承受更高的误差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要在低数据速率下实现良好性能、您必须使用应用手册中描述的补丁。 我建议您尝试逐步遵循应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    !、虽然我仍然无法理解、但您的信息非常好。谢谢